프로그램값에서 서보 지령까지 모두 나노 단위로 연산됩니다. 프로그램 지령이 미크론 단위인 경우에도 내부 보간은 나노 단위로 제어됩니다.
기존 모터의 궤적이 지령에 부합하는 것 같은 제어가 아닌 모델에 따라 기능 상태를 추측하여 모터가 아닌 기계의 위치가 지령에 일치하도록 보정을 가하면서 모터를 제어합니다.
동시 5축 제어의 가장 기본적인 기능인 공구 선단점 제어에 고품질 금형 가공으로 정평이 나있는 SSS 제어를 적용하였습니다. CAM이 출력한 고르지 않은 경로를 보정하여 선단점을 매끄럽게 연결합니다. 또한, 회전축을 매끄럽게 동작하도록 하는 "회전축 프리 필터"도 탑재하고 있으므로, 동시 5축 가공에서의 고품질 절삭을 실현합니다.
※ M750VS, M750VW만
직선 보간에서는 회전축이 이동해도 공구 선단점이 지령한 전송 속도로 직선 이동하는 것처럼 각 축을 제어함으로써 고정밀 가공을 가능하게 하고 있습니다.
가이드 부시를 회전시키는 주축 모터(G/B주축)를 탑재한 기계에서 기준이 되는 주축 모터(기준 주축)의 회전에 동기하여 G/B 주축의 회전을 제어합니다. 위치 오차 보정 기능으로 워크가 비틀림에 의한 주축의 발진이나 모터의 과부하를 제거(절감)합니다.