e-F@ctory
도입사례
미쓰비시전기 FA제품 및 솔루션의 실제 도입사례를 소개합니다.
공장에서 에너지를 소비하는 것은 생산 현장만이 아닙니다. 공장 전체를 컨트롤 하는 관리 부문의 에너지세이빙도 동시에 진행하지 않으면 통합 에너지 소비량 저감은 실현할 수 없습니다. 미쓰비시전기 후쿠야마 제작소에서는 생산 현장과 동시에 사무 부문 및 설계 부문의 「종합 관리동」의 에너지세이빙에도 착수하여, 시각화와 디맨드 제어를 조합하여 사용 전력의 24% 삭감을 실현하였습니다.
사례의 포인트
미쓰비시전기 후쿠야마 제작소의 종합 관리동은 1991년에 지어진 사무 부문 및 설계 부문 등이 사용하는 건물입니다. 공장의 에너지세이빙 활동과 병행하여 종합 관리동에서도 사용 전력 관리 등을 통하여 에너지세이빙화에 노력해 왔습니다. 1997년에 환경 매니지먼트 시스템 규격(ISO14001)을 취득하고, 그 관리 방법을 종합 관리동에도 전개하여 전력량계와 PC를 조합한 시스템을 구축하였으며, 종합관리동 전체의 사용 전력을 1시간 단위로 관리할 수 있는 구조를 마련하였습니다.
건물 전체 사용 전력의 「시각화」는 구축할 수 있었지만, 당시의 시스템으로는 용도별, 층별로 세세하게 계측되지 않아 어디에서 전력이 낭비되고 있는지를 파악할 수 없었습니다. 따라서 효과적인 시책을 검토하여 저감 활동을 추진하는 것이 곤란하였던 것입니다. 이에, 2001년 에너지세이빙 데이터 수집 서버 「EcoServer」의 도입을 계기로 생산 현장에서 원단위 관리를 시작함과 동시에, 종합 관리동에서도 업무에 필요한 에너지를 필요한 때, 필요한 곳(장소)에, 필요한 양(조도, 온도 등)을 효율적으로 사용하는 개념을 철저히 하기 위해, 용도별, 층별로 계측하여 PDCA 사이클에 근거한 에너지 절약 활동을 추진하게 되었습니다.
오피스 빌딩인 종합 관리동에서 사용 전력의 대부분을 차지하는 것은 조명과 공조입니다. 조명과 공조를 낭비하지 않고 규정된 근무 시간에 맞추어 이용하게 하는 것만으로도 어느 정도의 에너지 절약 효과를 얻을 수 있었습니다. 「작업 시작 시간이 될 때까지 조명 및 공조를 이용하지 않는다」, 「잔업 시는 일제히 소등한다」, 「공조는 사전에 정해진 온도로 설정한다」 등의 규칙을 준수하게끔 합니다.
그러나 실제 현장에서는 바쁜 업무로 인해 이러한 규칙이 철저하게 지켜지지 못하는 경우도 종종 발생하곤 합니다. 따라서 이를 방지하기 위해 각 층에 장착된 것이 각 사용 전력을 시각화하는 「계측 모듈(EcoMonitorII)」과 조명과 공조의 「원격 자동 제어 」입니다.
「EcoServer」는 직원 스스로 소속된 층의 사용 전력을 월별, 일별, 시간별로 파악할 수 있도록 합니다.
그 결과를 토대로 어떤 활동이 효과적이었는지를 인식할 수 있게 되어, 사용 전력에 대한 의식을 고취시키고 에너지 절약에 대한 분위기를 조성합니다.
시간별, 일별 사용 전력량 추이 시각화(EcoServer III 화면 예)
조명과 공조의 「원격 자동 제어」는 조명과 공조의 운용 규칙을 시스템화하여, 필요한 조작을 자동으로 실행하기 위한
것입니다. 예를 들면, 조명은 점심 시간 중에는 소등시키는 것으로 결정한 경우, 에너지 관리 부문이 스케줄을
설정하여 점심 시간이 되면 자동으로 일제히 소등시킬 수 있습니다. 따라서 직원이 조작하지 않고도 자연스럽게
에너지세이빙 활동이 확실하게 실시되는 것입니다.
공조 등은 스케줄 관리에 의해 철저한 운용 규칙 준수 도모
공조도 「원격 자동 제어」에 의해 근무 시간 외의 불필요한 사용을 방지하고, 사전에 결정한 설정 온도를 현장에서 마음대로 변경할 수 없게 합니다. 온도와 동작의 제어는 물론 쾌적한 근무 환경을 해치지 않는 범위 내에서 자동으로 제어하는 것도 이 원격 조정에 의한 것입니다. 여름에는아침 일찍 신선한 공기를 자동 운전에 의해 미리 건물 내에 투입하도록 해 두면, 작업 시작 시 공조에 걸리는 부하를 효과적으로 억제할 수 있습니다.
후쿠야마 제작소 생산 시스템 추진부 환경 관리 과장
조명과 공조의 가동 시간은 일제히 정해진 날짜, 잔업 허가 시간 등 근무 규칙도 감안하여 설정되어 있습니다.
「자동 제어로 근무 규칙을 철저하게 준수하게 하면, 사용 전력 절감은 물론, 종합 관리동에서 근무하는 직원의 건강 유지에도 도움이 됩니다.」
이러한 일련의 제어는 미리 에너지 관리 부문에 설정해 두는 것으로 되어 있지만, 전력의 사용 상황에 따라 실시간으로 제어 방식을 바꿔 가는 시스템도 도입하고 있습니다. 이것이 바로 「디맨드 제어」입니다.
준비중입니다.
3월 30일 오픈!