산업 자동화 시스템

프로그램 가능 로직 제어기, 인버터, 서보모터, HMI(Human-Machine Interface), 모터, 호이스트, 마그네틱 스위치, 노퓨즈 차단기, 단락 차단기, 배전 변압기, 시간 및 전력 측정기, 무정전 전원장치(UPS), 산업용 송풍기, CNC(Computerized Numerical Controller), 방전 가공기, 레이저 가공기, 산업용 로봇, 클러치, 자동차 전기 장비, 카 일렉트로닉스 및 카 메카트로닉스, 차량용 멀티미디어 등

프로그램 가능 로직 제어기

Mitsubishi Electric의 MELSEC 프로그램 가능 로직 제어기 시리즈는 다양한 생산 및 사회 인프라 분야를 지원하며, 제어 및 안전 장치부터 정보 및 계측 관리에 이르기까지 다양한 솔루션을 제공합니다. 최고의 글로벌 브랜드인 MELSEC 시리즈는 탁월한 기능과 성능, 제품의 다양성 및 우수한 안정성으로 최첨단 제어 시스템의 제조에 기여하고 있습니다.

AC 서보

MELSERVO 시리즈는 생산 장치와 설비의 모든 면을 개선해 줍니다. 회전 서보 모터에서부터 리니어 서보 모터, 직접 구동 모터에 이르기까지 광범위한 제품을 다양한 분야에 이용할 수 있으며 관련된 모든 장치의 성능을 크게 개선해 줍니다.

산업용 로봇

최첨단 기술이 탑재된 Mitsubishi Electric의 로봇 시스템은 공장 자동화(FA)의 핵심 구성 요소라 할 수 있습니다. 이 시스템은 고속 고정밀 핵심 성능 덕분에 지능형 센서와 함께 셀 기반 생산에 이상적입니다. Mitsubishi Electric은 프로그램 가능 로직 제어기와 AC 서보모터가 결합된 완벽한 FA 솔루션을 제공함으로써 조립, 검사 및 수송 프로세스를 모두 포괄하는 자동화 시스템을 구축할 수 있습니다.

저전압 차단기

저전압 차단기는 저전압 회로의 배선을 보호하고 단락이 발생하지 않도록 예방하는 데 사용됩니다. Mitsubishi Electric은 1933년부터 이러한 차단기를 지속적으로 설계 및 개발해 왔으며, 그 중 최신 모델은 신형 WS-V "World" 시리즈입니다. 이 차단기 제품군은 배전 및 OEM 시장에 모두 이상적입니다.

CNC(수치제어장치)

다양한 범위의 CNC가 제공됩니다. 예를 들어, M800/80 시리즈는 생산성과 정밀도를 높여주며 독립적으로 개발된 전용 CPU와 풍부한 제어 기능을 통해 공작 기계의 작동을 최적화해줍니다. 또한 자동화 시스템 구축 시 필수적인 다양한 필드 네트워크와도 호환됩니다.

EDM(방전 가공기)

새롭게 출시된 MP 시리즈부터 글로벌 시장을 대상으로 한 전략적 제품에 이르기까지 Mitsubishi Electric은 가치를 더하며 금형 및 고정밀 부품의 제조 생산성을 개선하는 EDM 제품군을 제공합니다. 이러한 장비는 자동차, 가전 제품 및 IT 관련 장치의 생산에 필수적인 존재입니다.

전기식 파워 스티어링(모터 및 컨트롤러)

Mitsubishi Electric은 주행 환경에 맞춰 운전자의 스티어링에 도움을 주는 전기식 파워 스티어링용 모터 및 컨트롤러를 대량 생산한 세계 최초의 기업입니다. 수년간에 걸쳐 Mitsubishi Electric은 컴팩트한 장치와 고출력 성능을 제공하고 자동차의 CO2 배출을 줄이는 데 기여하는 동시에 조향감과 조향의 반응성 및 안정성을 개선해 왔습니다.

자동차 내비게이션 시스템

DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200 시리즈 자동차 오디오 내비게이션 시스템은 응답성, 이미지 해상도, 디자인 면에서 최상의 품질을 제공합니다. 이 시스템은 빠르고 멋진 외관을 갖춘 내비게이션으로 더욱 개선된 주행 경험을 선사합니다.