에너지 및 전기 시스템

터빈 발전기, 수차 발전기, 원자력 발전소 장비, 모터, 변압기, 파워 일렉트로닉스 장비, 차단기, 가스 절연 개폐 장치, 스위치 제어 장치, 감시 시스템 제어 및 보안 시스템, 대형 디스플레이 장치, 기관차 및 철도차량용 전기 장비, 엘리베이터, 에스컬레이터, 건물 보안 시스템, 건물 관리 시스템 및 기타

기동차용 차세대 SiC 인버터

Mitsubishi Electric은 새로운 유형의 반도체인 탄화규소(SiC)를 포함하는 기동차용 견인 인버터를 개발했습니다. 에너지 효율적이고, 컴팩트하며, 유지보수 횟수가 적고, 소음이 경감된 경량 설계의 이 새로운 인버터는 차세대 기동차 추진 장치에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

ZOZOMARINE 스타디움의 대형 시각 정보 시스템

메인 스크린 1개, 외야 스탠드의 보조 스크린 2개, 백네트 뒤쪽의 보조 스크린 2개 등 총 5개의 Diamond Vision™ 디스플레이가 지바 롯데 마린스(일본 프로 야구팀)의 홈구장인 ZOZOMARINE 스타디움에 설치되었습니다. 상호 연결된 디스플레이에는 다양한 이미지와 영상이 표시되어 야구장의 생생한 분위기를 전달합니다.

발전소

Mitsubishi Electric 발전소 설비는 전기공사와 다양한 업계의 기업에서 사내 발전기로 사용되고 있습니다. 축적된 전문성과 첨단 기술에 대한 역량을 활용해 Mitsubishi Electric은 다양한 발전 분야에 최적의 발전소를 제공할 수 있습니다.

NEXIEZ 기계실 없는 엘리베이터

소형 및 경량의 에너지 절약형 NEXIEZ 기계실 없는 엘리베이터는 글로벌 플래그십 제품입니다. 이 제품은 전 세계적으로 광범위하게, 특히 저층 및 중층 건물에서 주로 사용되고 있습니다. 각 지역의 선호 사항과 고객 요구 사항을 만족할 수 있도록 지역별로 다양한 기능이 함께 설계된 모델도 제공됩니다.

S 시리즈 에스컬레이터

S 시리즈 엘리베이터는 승하차를 용이하게 해주는 여러 기능을 통해 안전성을 강화하였으며 의류가 끼이지 않도록 방지하는 기능이 탑재되어 있어, 어린 아이부터 노년층까지 모든 연령의 승객이 엘리베이터를 안전하게 이용할 수 있도록 해줍니다. 또한 VVVF 인버터와 LED 조명과 같은 선택적 기능을 제공하여 에너지를 보다 더 절약하도록 해줍니다. 환경 친화적이고 사용자 친화적일 뿐 아니라 외형적으로도 뛰어난 S 시리즈는 엘리베이터의 미래를 보여주고 있습니다.