지적재산권 보호

기본 정책

적절한 지적재산(IP) 권리 보호는 기술 진보와 건전한 경쟁을 촉진하고 풍요로운 라이프스타일과 사회 발전에도 기여합니다.

Mitsubishi Electric 그룹은 지적 재산권(IP)이 미래의 필수적인 경영 자원이며 보호되어야 한다고 생각합니다. 통합적인 사업, R&D, IP 활동을 전개함으로써 그룹의 사업 성장 전략과 긴밀한 관련이 있으며 사업 및 사회에 기여하는 글로벌 IP 자산을 적극적으로 강화하고 있습니다.

지적 재산 사업부의 구조

Mitsubishi Electric 그룹에는 사장 직속의 본사 IP 사업부와 각 공장, R&D 센터 및 계열사 IP 사업부가 구성되어 있습니다. 각 IP 사업부의 활동은 각 지역 담당 임원의 지휘 하에 전개됩니다. 본사 IP 사업부는 전사적 규모의 전략을 구상하고 주요 프로젝트를 추진하며 특허 기관 등 외부 기관과 협조합니다. 또한 IP 관련 PR 활동도 담당하고 있습니다. 공장, R&D 센터 및 계열사의 IP 사업부에서는 그룹의 전체 IP 전략에 맞춰 개별적인 전략을 추진합니다. 각 사업부는 더욱 효율적인 이니셔티브를 개발하기 위해 상호 협력을 통해 각자의 활동을 연계시키려 노력하고 있습니다.

비즈니스, R&D 및 IP 활동의 통합

글로벌 IP 전략

Mitsubishi Electric 그룹은 주요 사업 및 중요한 R&D 프로젝트와 연계된 중요 IP 관련 주제를 파악하고 있습니다. 또한 사업 기회의 확장이 전망되는 신흥국에서 사업을 개발하기에 앞서 특허를 신청함으로써 빠르게 IP 활동을 세계화하고 있는 상황입니다. 이와 더불어 미국, 유럽 및 중국 Mitsubishi Electric 현장에 현지 담당자를 배치하여 IP 활동을 담당하도록 함으로써 각국의 사업소, R&D 센터 및 계열사의 IP 역량을 강화하고 있습니다. 이러한 이니셔티브를 통해 강력한 글로벌 특허 네트워크를 구성하려 합니다.

Mitsubishi Electric Group의 IP 역량 및 전 세계 IP 활동의 지표로, 회사가 일본 특허청(JPO)에서 발표한 특허 등록 수(2017년 기준) 부문 일본 1위 및 세계지적재산권기구(WIPO)에서 발표한 기업의 특허협력조약(PCT) 특허 출원(2017년 기준) 부문 세계 4위를 차지했습니다.

또한 당사는 특허 네트워크 조성과 함께 일본과 해외에서 디자인 권한을 취득하여 당사 기술의 기능 및 디자인 측면을 모두 보호하는 활동도 적극적으로 추진하고 있습니다.

(상위 5개 기업) PCT 특허 출원자: 기업, 2017년(WIPO, PCT 연례 리뷰)

순위 특허 출원자 국가 특허 수
1위 화웨이 중국 4,024건
2위 ZTE 중국 2,965건
3위 Intel 미국 2,637건
4위 Mitsubishi Electric 일본 2,521건
5위 Qualcomm 미국 2,163건
  • (WIPO)

2017년 특허 등록 수(일본)

순위 특허 출원자 특허 수
1위 Mitsubishi Electric 4,484건
2위 Canon 3,931건
3위 Toyota Motor 3,378건
4위 Panasonic 2,990건
5위 Honda 2,502건
  • (JPO)

Mitsubishi Electric Group의 해외 특허 신청에 대한 연간 동향

글로벌 IP 역량 강화

국제 표준화에 대한 IP 전략

Mitsubishi Electric 그룹은 글로벌 시장에서의 사업 확대를 위해 국제표준화를 추진하고 있습니다. 국제표준화 활동과 연계한 지적 재산 활동으로서 국제 표준을 준수하는 특허(표준 필수 특허)의 취득활동을 추진하고 있습니다. MPEG, HEVC, DVD, Blu-ray Disc™* 및 이동 통신에서는 표준 필수 특허 라이선스를 일괄 관리하는 단체인 특허풀에 가맹되어 있으며 그 표준 필수 특허군에서 얻을 수 있는 지적 재산 수입은 사업수익의 개선과 확대에 공헌하고 있습니다. 또한 국제 표준을 둘러싼 경쟁 영역에서의 특허 취득 활동도 함께 강화함으로써 국제 표준에 기반한 제품의 경쟁력 향상과 시장 점유율 확대에 공헌하는 IP활동을 추진하고 있습니다.

* Blu-ray Disc™는 Blu-ray Disc Association의 상표입니다.

IP 권리 존중

Mitsubishi Electric Group은 자사의 지적재산권 뿐만 아니라 타인의 지적재산권도 포함하여 상호 인정하고 존중하는 자세가 필요함을 ‘윤리준법 행동규범’에 명기하여 실천하고 있습니다.

타인의 IP 권리 침해는 ‘윤리준법 행동규범’에 반하는 것일 뿐만 아니라 막대한 라이선스 비용의 지불, 해당 제품의 제조 중지 등 사업의 계속에 있어서 중대한 타격을 줄 우려가 있습니다.

타인의 IP 권리에 대한 침해를 방지하기 위해 주로 엔지니어와 IP 담당 간부를 대상으로 직원 의식을 고취하고 타인의 IP 권리에 대한 더 많은 존중을 장려하는 다양한 교육 방안을 제공합니다. 이와 동시에, 개발부터 생산까지 모든 단계에서 타인의 특허권에 대한 조사가 수행되고 그룹 전체에서 엄격하게 시행되고 있는지 확인하는 일련의 규칙을 수립했습니다.

Mitsubishi Electric 그룹은 IP 권리에 대한 타인의 침해를 방지하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 사내 활동과 더불어 제품의 위조를 방지하기 위한 다양한 조처의 일부로 일본과 해외 모두에서 정부 기관에 협조를 구하며 산업 기구와의 협력에도 특히 유의하고 있습니다.

IP 정책 협력

신속하고 효율적인 특허 심사, 국제적인 표준화 활동, 위조 및 해적판 상품 대응 조처 및 세계적인 특허 시스템 구축 등과 같은 IP 정책은 공정 경쟁을 촉진하고 풍요로운 라이프스타일 및 사회 건설에 기여합니다.

이를 위해 Mitsubishi Electric은 지적재산전략본부와 특허청 등의 정부기관, 일본경제단체연합회와 일본지적재산협회 등의 업계 단체와의 활동을 통해 IP정책과 관련법 개정에 관해 산업계의 입장에서 각종 제언을 하고 있습니다. 또한, 경제의 세계화가 진행되는 지금, 세계지적재산권기구(WIPO), 해외 특허청과의 적극적인 의견 교환과 정보 수집을 통해 보다 세계적인 관점에서 IP 정책 확립에 협력하고 있습니다.