제품정보

FREQROL-D800 시리즈

배선 작업의 효율 향상 예지, 예방 보전 기능으로 안심 메인터넌스

예지 보전, 계획 보전을 위한 모니터링 기능 확충

수명 진단 기능 [Ver.UP]

예지 보전, 계획 보전을 위한 모니터링 기능을 확충합니다.

아래 부품의 수명을 진단할 수 있습니다.

· 주회로 콘덴서

· 냉각 팬

· 제어 회로 콘덴서

· 돌입 전류 억제 회로

· 이상 접점 릴레이 [NEW]

· 주회로 단자 [NEW]

배선 작업의 효율 향상

FR Configurator2에서는 인버터에서 읽은 수명 정보를 전용 화면에 표시합니다. 교환 시기가 경과된 인버터 부품은 경보 마크가 표시됩니다. 수명 부품의 교환 시기 기준으로 사용해 주십시오.

배선 작업의 효율 향상
배선 작업의 효율 향상 Tips 간편 진단 순서 (주회로 콘덴서의 수명 진단)
Pr.259를 1로 설정

모터가 접속되어 정지 중인 것을 확인한 후, Pr.259에 "1"을 설정합니다.

전원 OFF, 콘덴서 용량을 계측

전원을 OFF합니다. 인버터 전원 OFF 시 직류 전압을 인가하여 콘덴서 용량을 측정합니다.

잠시 기다린 후 전원 ON

인버터의 LED가 소등된 것을 확인한 후, 전원을 재투입합니다.

주회로 콘덴서의 수명 표시

Pr.259가 "3"으로 되어 있으면 측정 완료입니다. Pr.258을 읽으면 출하 시의 콘덴서 용량을 100%로 하여 열화 정도를 퍼센트로 표시합니다. 85% 이하이면 수명으로 판단해 주십시오.

계획적인 보수 계획을 지원

부하 특성 측정 기능 [NEW]

고장 등이 없는 상태에서 속도-토크의 관계를 기억해 두었다가 현재의 부하 상태와 기억해둔 부하 특성을 비교합니다.
필터 막힘이 발생한 경우 등 부하에 이상이 발생하면 경보 출력이나 출력 차단을 하여 장치의 파손을 방지합니다.

배선 작업의 효율 향상