성장 동력
당사는 차량이 환경에 대해선 더 안전하고 연비은 더 높아질 수 있도록 합니다. 그리고 내연 기관에서 연료 소비를 줄이기 위한 기술과 차세대 동력전달장치 시스템 개발을 통하여 CO2 배출 감소에 기여하고 있습니다.
당사는 모든 사람을 위한 더 안전하고 더 편안한 운전을 가능하게 하는 다양한 자동차 정보 서비스를 제공합니다. 그리고 예방 안전 시스템을 통합하고 차량용 멀티미디어 시스템을 통합하는 스마트 솔루션으로 운전의 즐거움을 더하는 데 기여하고 있습니다.
Mitsubishi Electric에서는 현재와 미래의 자동차 사회의 요구 사항을 지속적으로 만족시키기 위해 다양한 최첨단 제품을 제공합니다. 다양한 혁신적인 기술을 적용하면서 당사는 미래 운전의 무한한 가능성을 추구하고 있습니다.
E형 축회전 자석을 차량 전기 구성 요소로 최초로 출시.
차량 전기 구성 요소 생산 시작(다이나모 시동기).
최초의 자동차 라디오 제조.
세계 최초로 승용차용 교류발전기의 대량 생산을 시작.
세계 최초의 전기식 파워 스티어링 시스템의 생산을 시작.
세계 최초의 OEM용 GPS 장착 내비게이션 시스템의 생산을 시작.
하이브리드 차량용 통합 지능형 동력 구동 장치의 생산을 시작.
차량용 PHEV 배터리 충전기 생산 시작.
우리는 오늘날 도로를 달리는 고급 운전자 지원 시스템(ADAS)을 장착한 차량뿐만 아니라 미래의 완전 자율 주행 차량을 지원하기 위한 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이 혁신적인 제품은 Mercedes-Benz에 사용될 것이지만 연료 효율을 증가시키고 CO2 배출을 줄이기 위해 점점 더 작고, 가볍고, 출력이 좋은 ISG 시스템을 계속 개발할 것입니다.
테스트에서 당사의 자율 주행 기술은 짙은 안개와 강설 중에 시야가 불량해지는 등 다양한 도로 조건에서 잘 작동하는 것으로 확인되었습니다.
이 차세대 운전 지원 기술은 보다 안전하고 편리한 교통을 실현합니다.
이 시스템은 보행자와 기타 차량이 분명하게 보이도록 크고 이해하기 쉬운 조명 신호를 투사합니다.
광각 카메라 하나로 운전자와 앞 좌석 승객을 동시에 모니터링할 수 있는 첫 번째 시스템입니다. 카메라는 두 사람의 손의 움직임을 인식하고 다양한 차내 장치를 제어합니다.