성장 동력
Mitsubishi Electric의 엘리베이터, 에스컬레이터 및 건물 관리 시스템은 항상 발전하고 있으며 이러한 발전이 품질에서 1위 브랜드가 되겠다는 당사의 목표를 달성하는 밑거름이 되고 있습니다. 지속 가능한 사회를 실현하는 한편 편안함, 효율 및 안전의 모든 측면에서 고객을 만족시키기 위해 항상 가장 높은 수준의 품질과 환경에 대한 고려를 우리의 활동의 핵심으로 삼고 있습니다. 시간이 변함에 따라 Mitsubishi Electric은 계속해서 고급 기술 및 환경 기술의 집합적인 강점을 이용하여 사회에 기여하는 한편 고객에게 신뢰할 수 있는 제품을 제공할 것입니다.
19세기 중반부터 엘리베이터는 전 세계 도시의 스카이라인을 바꾸면서 일상 생활을 보다 편리하게 만들어 주는 역할을 하였습니다. Mitsubishi Electric 엘리베이터는 현대 일본의 첨단 기술 도시 경관의 발전에서 큰 역할을 했으며, 건축가와 개발자에게 혁신적인 건물 설계를 위한 새로운 옵션을 제공하고 있습니다.
에스컬레이터는 크고, 부피가 크고, 비싼 설비이며, 에스컬레이터를 안정적으로 작동시키는 데 필요한 제조 표준과 엔지니어링 정밀도의 수준은 과소 평가할 수 없습니다. 하지만 이러한 수송 설비는 전 세계 수백만 명의 일상 생활에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. Mitsubishi Electric은 수년 동안 고객의 투자를 보호하기 위해 기술을 지속적으로 개선하는 한편 나선형 에스컬레이터와 같은 혁신적인 제품으로 한계를 초월하기 위해 노력하고 있습니다. 20여년 전에 소개된 이래 지금까지도 우리는 이러한 탁월한 시설을 만드는 유일한 제조업체입니다.
최초의 엘리베이터 및 에스컬레이터를 납품.
Inazawa Works 설립.
(당시에) 세계에서 가장 빠른 엘리베이터를 납품: 600m/min(Sunshine 60 Building, Tokyo).
(당시에) 세계에서 가장 빠른 엘리베이터를 납품: 750m/min(요코하마 랜드마크 타워).
“SOLAÉ” 엘리베이터 테스트 타워 건설.
(당시에) 세계에서 가장 빠른 엘리베이터 납품: 1,230m/min(상하이 타워).
이 시설이 완공되면 우리가 엘리베이터 설비의 품질을 강화하고 더 높은 수준의 안전, 안심, 그리고 편안함을 선사하는 바탕이 될 것입니다.
이 혁신은 방문객에게 방향과 상세한 엘리베이터 상태 정보를 제공하여 매끄럽고 효율적인 내비게이션과 이동에 도움을 줍니다.
새 타워는 테스트할 수 있는 제품 범위를 확장하여 현지 제품 개발을 가속화하는 데 도움이 됩니다.
세 모델 모두 중국에서 가장 높은 빌딩인 632미터 상하이 타워에서 운행되고 있습니다.
Mitsubishi Electric의 S-시리즈 에스컬레이터는 승객의 안전과 에너지 절약을 새로운 차원으로 높여줍니다.
기계실 없는(MRL) 엘리베이터를 이용하면 건물의 높이 제한을 고려하기 위한 옥상 기계실이 필요하지 않습니다. 이것은 라틴 아메리카 시장의 요구에 일치합니다.
엘리베이터 작동의 에너지를 절약하기 위한 Mitsubishi Electric의 스마트 제어 기술은 에너지를 재사용하고 에너지 효율을 개선합니다.