성장 동력

운송 시스템

개요

안전 및 안정성

철도 서비스 제공업체에게 안전과 고품질 서비스의 적시 제공은 비즈니스의 핵심입니다. 당사는 자체적으로 작동 상태를 평가하고 그에 따라 작동을 제어하는 자동화된 제어 시스템, 안전 기술 시스템, 그리고 열차 제어 및 모니터링 시스템(TCMS)을 통하여 승객의 마음을 편하게 하는 고급 교통 기술을 제공합니다.

편안함

Mitsubishi Electric은 높은 수준의 편안함과 모든 승객에게 사용 편의를 제공하는 데 필요한 교통 시스템 혁신을 제공합니다. 기동차의 편안함과 기차역의 편의성에서 정보 및 기타 고급 서비스의 시기에 맞는 제공에 이르기까지 당사는 다각적인 전기 및 전자 제조업체에서만 가능한 광범위한 기술을 제공합니다.

생태계

Mitsubishi Electric은 미래의 고품질 라이프스타일과 사회의 지속 가능한 발전을 위해 교통 시스템에 환경을 의식한 접근법을 제공합니다. 당사는 낮은 에너지 소비 철도 차량, 재생된 전력의 효과적인 활용, 전력 부하의 평등화 등과 같은 새로운 기술 혁신을 통해 그 어느 때보다 높은 환경 성과를 달성하기 위해 노력하고 있습니다.

연혁

1921년

Mitsubishi Electric이 운송 시스템 사업을 시작.

1960년

해외 시장에 최초로 납품: Indian National Railway의 전기 기관차용 추진 시스템

2000년대

일본 최초의 열차 통합 관리 시스템(TIMS) 납품.

2001년

일본 최초의 "열차 비전" 온보드 정보 시스템 제공

2013년

세계 최초의 SiC 기반 보조 전원 공급 장치 제공.

2014년

1,500VDC 현수선용 3.3kV/1,500A 완전 SiC 기반 VVVF 인버터에 대한 세계 최초의 주문.

R&D/기술

French National Railways로부터 프로토타입 트랙션 변압기에 대한 주문 수주

Mitsubishi Electric은 추진 시스템 공급업체로 SNCF의 인증을 받은 최초의 일본 기업입니다.

통합 400V AC 출력 스테이션 에너지 절약 인버터 라인업 확대

이 라인업은 400V 배전 회로의 부하가 높은 기차역에서도 더욱 에너지 효율적인 작동에 기여합니다.

고급 철도 여행을 위한 컨셉트

당사는 역에서의 장벽 제거 요금 징수, 개인화된 온보드 서비스 등의 개선 사항을 포함하여 미래에 대한 계획을 세우고 있습니다.

홍콩 MTR 열차 교체 프로젝트용 기동차 전기 장비

Mitsubishi Electric은 참여 계약을 체결했습니다. 이 계약은 홍콩 MTR(홍콩 지하철)에서 운행할 744량으로 구성된 93개의 열차 집합을 다룹니다.

TfNSW(Transport for New South Wales)를 위한 철도 시스템

이 프로젝트는 오세아니아 시장에서 Mitsubishi Electric의 철도 사업 역사상 가장 규모가 큰 건입니다.

운송 시스템의 미래 전망

해외 사업 확장, 기술 전망, 저탄소 사회를 지원하기 위한 철도 에너지 및 환경 솔루션 등...

관련 링크

Honey Bunny 학교 버스

인력거, 모터바이크, 삼륜 택시, 자동차 및 보행자가 있으며, 모두 동시에 길을 공유하려고 합니다. 따라서 교통이 혼잡하고 위험해질 수 있습니다. 아이들이 길을 찾아 학교로 걸어 가는 것이 너무 위험합니다. 그래서 Principal Farah Diba는 지원을 해야 한다는 것을 알았습니다.