신제품 리포트 Vol.4
MELSOFT iQ Works에 의한 “iQ Sensor Solution”
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.4
MELSOFT iQ Works에 의한 “iQ Sensor Solution”
제2회 iQ Works에 의한 iQSS 대응(상)
센서의 정보는 프로파일로 관리하고 있는데, 각 센서 고유의 정보 및 행동은 프로파일에 캡슐화되어 있으므로, 프로파일을 이용하여 각 센서에 대응하는 표시ㆍ처리를 실현할 수 있습니다.
3. 1 간단 기동
접속 센서의 구성을 쉽게 파악하기 위해 iQSS는 접속 기기 정보를 iQ Works에 수집하여 그래픽 화면으로 표시하는 접속 기기 자동 검출 기능을 개발하였습니다.
기존에는 스프레드시트 소프트웨어나 CAD 소프트웨어 등으로 기기 구성을 작화하여 관리할 필요가 있었지만, 접속 기기 자동 검출 기능을 사용하면, CC-Link, AnyWire ASLINK(주 1)에 접속되어 있는 기기를 자동으로 검출하여 표시하는 것이 가능합니다(그림 3).
CC-Link 및 AnyWire ASLINK의 마스터 모듈은 항시 각 센서와 통신하여 내장되어 있는 메모리에 센서의 정보를 가지고 있습니다. iQ Works가 센서의 정보를 수집할 때에는 이 마스터 모듈과 통신하여 센서의 정보를 수집합니다. 따라서 센서와 직접 통신할 필요가 없으므로, 단기간에 센서의 정보를 수집할 수 있습니다.
(주 1) AnyWire ASLINK는 Anywire Co.의 등록상표입니다.
3. 2 모니터
iQSS에서 쉽게 센서 상태를 감시할 수 있는 센서ㆍ기기 모니터를 개발하였습니다.
CC-Link, AnyWire ASLINK에 접속되어 있는 센서를 센서 모니터 화면에 그래픽 화면으로 표시합니다(그림 4).
센서의 정보와 아이콘이 표시되므로, 상태를 감시하고자 하는 센서를 선택할 수 있습니다.
선택된 센서에 대해서는 센서 이미지와 진단 정보를 동시에 표시하여 센서 상태를 단번에 확인할 수 있습니다.
또한, 센서마다 설정 툴을 사용할 필요가 없이 iQ Works에서 각종 센서의 상태를 감시할 수 있습니다(그림 5).
3. 3 센서 파라미터 읽기/쓰기
3. 1절에서 언급한 기능으로 작성한 접속 센서의 구성도상에서 센서가 가지고 있는 파라미터를 읽거나 쓸 수 있으므로(그림 6), 대상 센서의 설정 상태를 쉽게 확인, 변경할 수 있습니다.
또한, 3. 2절과 마찬가지로 센서마다 설정 툴을 사용하지 않고 iQ Works에서 각종 센서의 파라미터를 설정할 수 있습니다. 따라서 설정 툴을 여러 개 기동할 필요가 없으며, 이 여러 툴을 학습할 필요도 없습니다.
제품의 소개
iQ Sensor Solution
각종 파트너 센서와의 접속 친화성을 강화하여, 통합 비용 절감에
기여하는 솔루션.
참고문헌