신제품 리포트 Vol.4
MELSOFT iQ Works에 의한 “iQ Sensor Solution”
e-F@ctory
기술리포트
미쓰비시전기의 FA기술에 관한 정보 및 비지니스에 도움이 되는 각종 리포트 칼럼을 소개합니다.
 
신제품 리포트 Vol.4
MELSOFT iQ Works에 의한 “iQ Sensor Solution”
제3회 iQ Works에 의한 iQSS 대응(하)
3. 4 기타 기능
iQSS는 이러한 기능에 추가하여 센서의 사용 용이성을 향상시키는 기능으로, 간단 프로그래밍, 센서 파라미터 백업/복원, 이력 관리 등의 기능을 갖추고 있습니다.
간단 프로그래밍에서는 센서의 프로파일에서 센서의 입출력 데이터 라벨을 iQ Works에 가져올 수 있으므로, 프로그래밍 효율 향상과 디바이스 입력 오류 방지에 도움이 됩니다.
또한, 센서별 펑션 블록, 샘플 래더를 사용하여 더욱 효과적으로 프로그램을 구축할 수 있습니다.
센서 파라미터 백업/복원은 센서의 파라미터를 일괄적으로 PLC의 SD 메모리 카드에 저장할 수 있으므로, 여러 센서에 대한 파라미터 유용 및 센서 교환 시 파라미터를 쉽게 복원할 수 있습니다.
이력 관리에서는 센서의 ON/OFF 상태 등의 스테이터스 데이터를 수집하여 로깅 데이터로 SD메모리 카드에 등록할 수 있으므로, 쉽게 센서의 데이터를 관리/분석할 수 있습니다(그림 7).
4. 당사 표시기(GOT)를 이용한 솔루션
지금까지 설명한 기능은 iQ Works를 이용한 것이지만,
이 iQSS는 향후 GOT (Graphic Operation Terminal)에서도 같은 기능을 실현할 예정입니다.
제 1 단계에서는 샘플 화면을 사용하여 3. 2절, 3. 3절에서 언급한 기능을 실현합니다(그림8).
따라서 현장에서도 센서를 조정하거나 상태를 감시하는 것이 가능합니다.
또한, 당사 FA의 Web사이트에서 샘플 화면을 다운로드할 수 있는 구조도 갖추어가고 있습니다.
5. 결론
FA 시스템에 다수 사용되고 있는 센서의 사용 용이성을 향상시키는 iQSS에 대해 설명하였습니다.
이러한 노력에 의해 접속 센서 구성 파악, 센서 조정, 상태 감시 간편화 등 고객의 요구를 실현하였습니다(표 1).
향후에는 대응하는 센서 제조회사 및 센서의 종류를 차츰 늘려 갈 것입니다.
제품의 소개
iQ Sensor Solution
각종 파트너 센서와의 접속 친화성을 강화하여, 통합 비용 절감에
기여하는 솔루션.
참고문헌