![]()

기본 라이선스만으로도 데이터 수집이나 진단을 시작할 수 있으며, 설비의 규모나 분석 사용자의 증원 등에도 유연하게 대응할 수 있습니다. 케이스에 따른 권장 라이선스 형태를 설명합니다.
CASE 1
데이터 수집·진단이 가능한 툴을 사용해 보고 싶다
CASE 2
분석 사용자를 증원하고 싶다
CASE 3
분석 사용자를 일시적으로 증원하고 싶다
CASE 4
증설한 장치·설비에 진단 시스템을 도입하고 싶다
CASE 5
양산 장치에 진단 시스템을 내장하고 싶다
CASE 1

데이터 수집·진단은 기본 라이선스만으로도 가능하므로
우선 기본 라이선스를 사용해 보실 것을 권장합니다.

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |
CASE 2

분석 사용자를 늘리고 싶은 경우에는 추가 사용자 라이선스를 권장합니다.
추가하려는 분석 사용자를 기본 라이선스에 연결하는 방식으로 라이선스가 부여됩니다.

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |
CASE 3

CASE2와 마찬가지로 분석 사용자를 늘리는 경우에는 추가 사용자 라이선스를 권장합니다!
라이선스는 연간 구독이므로 일시적인 증원에도 유연하게 대응할 수 있습니다.

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |
CASE 4

추가 진단 라이선스에서는 진단 대상인 장치나 설비를 확대할 수 있습니다.
일회성 구매 라이선스이므로 갱신 비용은 발생하지 않습니다.
공장 내 설비 증설 시 권장합니다.

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |

일회성 구매
| 1개 | 5개 | 10개 |
|---|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |
CASE 5

일회성 구매 라이선스로 갱신 비용이 발생하지 않으므로 양산 장치에
데이터 진단 시스템을 내장하는 경우에도 추가 진단 라이선스를 권장합니다.

연간 구독
| 첫해 | 2년째부터 |
|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |

일회성 구매
| 1개 | 5개 | 10개 |
|---|---|---|
| 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 | 추후 대응 예정 |