MELSOFT Mirror란...
생산 현장의 제어 시스템을 일괄적으로 시뮬레이션할 수 있는 소프트웨어입니다.
엔지니어링 툴(GX Works3)이나 SCADA(GENESIS™), 고객사의 자체 소프트웨어와 접속함으로써, 설비 및 장치의 거동을 실제 장비 없이 사무실에서 사전 검증할 수 있습니다.
개발 공정의 프런트 로딩을 가능하게 하여, 개발 속도를 가속화합니다.
활용법
과제1
사전 검증을 실행하는 상황에서
장치가 없는 상태에서 디버깅할 수 있도록 프로그램을 수정하려니 너무 많은 공수가 든다...
프로그램 수정으로 인해 스캔 타임에 영향을 미치거나 미처 삭제하지 못해 발생하는 리스크가 있다...
별도의 공수 없이도 정밀도 높은 시뮬레이션이 가능
MELSOFT Mirror에서는 검증 대상의 프로그램을 변경하지 않고 디버깅 환경을 구축할 수 있습니다.
과제2
사전 검증의 준비 단계에서
여러 대의 PLC가 포함된 시스템을 디버깅하고 싶은데...
실제 기기를 갖춘 상태에서 디버깅 환경을 준비하려니 너무 많은 공수가 든다...
실제 기기 없이 시스템 전체의 시뮬레이션이 가능
네트워크를 포함한 시스템 구성을 가상 공간에서 구축할 수 있습니다.
실제 기기 없이, 물리적인 접속 작업 없이, 장비 셋업 전 단계에서
시스템 전체의 제어 프로그램을 간편하게 사전 검증할 수 있습니다.
과제3
동작 확인 상황에서
장치의 기계적인 동작 확인과 PLC 프로그램의 디버깅을 별도로 실시하다 보니,
현장에서 불량이 발생하기 쉽고 재작업이 많다...
장치가 복잡하고 고속으로 구동될수록 트러블이 발생하기 쉬워
기존의 시뮬레이터로는 충분히 검증할 수 없다...
외부 툴과의 시간 동기화를 통해 프로그램 및 장치의 정확한 디버깅 가능
3D 시뮬레이터 MELSOFT Gemini와 시간을 동기화하여
I/O 및 심플 모션을 통해 3D 공간 내의 장치를 조작할 수 있습니다.
장치 부품의 위치 관계나 동작 파라미터를 고려한 피드백을 PLC 프로그램에 반환함으로써,
보다 실제 기기에 가까운 환경에서 디버깅이 가능해집니다.
과제4
공동 작업 상황에서
여러 명이 작업하던 중 오류가 발생했을 때 재현 방법을 전달하는 작업이나, 대규모 시스템을 부분적으로
작성하고 디버깅하는 작업에 너무 많은 공수가 든다...
시뮬레이션이 로컬 단위에서 수행되어 데이터 및 정보 전달을 통한 공동 작업이 어렵다...
동시에 시뮬레이션할 수 있는 범위가 제한적이어서 다른 국과의 통신을 통한 로직 검증을 충분히
수행할 수 없다...
여러 명이 동일한 디버깅 환경에 접속 가능
MELSOFT Mirror 단 하나로 근무 장소에 관계없이
여러 명이 동시에 접속하여 공동으로 디버깅을 수행할 수 있습니다.
정보 공유와 공동 작업이 원활해짐으로써 디버깅 작업이 효율화되고,
리드타임 단축과 전체적인 품질 향상으로 이어집니다.
도입 효과
응답 프로그램이란: 외부 기기 및 네트워크의 응답을 모의하기 위해 준비해야 할 것.
사전 검증을 수행하기 위해서는 실제 설비에서 사용하는 제어 프로그램의 편집(= 응답 프로그램의 작성/삭제)이 필요.
MELSOFT Mirror를 사용하면...
사전 검증에서의 문제를 해결할 수 있어
개발 공정에서의 프런트 로딩과 개발 공수 단축 가능!
특징
직관적인 조작성으로 시뮬레이션 및 장치의 시각화도 매끄럽게
브라우저 실행부터 GX Works3를 통한 모니터링까지, 실제 설정 순서를 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
시스템 구성 설정
브라우저에서 MELSOFT Mirror의 하드웨어 구성 화면을 열고, PLC 형명을 드롭다운에서 선택하기만 하면 완료.
GX Works3와
MELSOFT Mirror의 접속
GX Works3의 ‘접속 대상 설정’에 MELSOFT Mirror의 접속 정보를 복사하여 붙여넣기.
제어 프로그램의 읽기·쓰기
및 모니터링
GX Works3에서 실제 PLC에 접속했을 때와 동일한 조작으로, MELSOFT Mirror에 제어 프로그램을 읽기·쓰기 및 모니터링.
조작 설명 영상
MELSOFT Mirror를 사용하면 이렇게 편리!
실행 속도 제어
가상 환경에서 동작되는 제어 프로그램의 실행 속도를 변경할 수 있어, 효율적인 사전 검증이 가능합니다.
고속 실행(×4, ×2)
특정 상황까지 고속 실행하여 조사 시작까지의 시간을 단축할 수 있습니다.
저속 실행(×1/2, ×1/4)
데이터와 제어 동작을 상세하게 확인할 수 있습니다.
다국어 지원
메뉴에서 언어를 선택하여 표시 언어(일본어/영어/중국어(간체자))를 전환할 수 있습니다.
외부 시뮬레이터 또는 애플리케이션에 접속하여 실제 현장에 가까운 환경에서 디버깅 가능
실제 현장에 가까운 환경에서 PLC 프로그램을 디버깅하면서,
시스템의 다른 개체(예: GOT나 SCADA 화면)의 동작을 함께 확인할 수도 있습니다.
또한 데이터 수집 소프트웨어에 접속하여 디버깅 효율을 더욱 향상시킬 수 있습니다.
MELSOFT Gemini와의 연계 효과
3D 시뮬레이터와의 연계를 통해 장치의 동작을 시각화
3D 시뮬레이터와 연동함으로써 제어 프로그램의 실행 결과를 3D로 시각화하여, 라인/장치 전체의 동작을 검증할 수 있습니다.
로직 시뮬레이터에서는 발견하기 어려운 기계적인 간섭까지 체크할 수 있어, 셋업 시 현장 조정 공수를 더욱 줄일 수 있습니다.
다운로드