목적별 솔루션 계장/이중화적용 사례

쓰레기 처리·폐기물 처리 플랜트
쓰레기 처리·폐기물 처리 플랜트의 소각로·보일러, 유틸리티, 가스 처리, 발전 각 공정의 감시 제어에 MELSEC iQ-R 시리즈, GENESIS64™, 표시기(GOT)를 제안합니다. CPU, 네트워크, SCADA 서버의 이중화를 통해 신뢰성 높은 시스템을 구축할 수 있습니다. 이중화 시스템을 통한 고신뢰 프로세스 제어부터 GENESIS64™, 표시기(GOT)를 통한 발전 에너지 가시화까지 토털 솔루션을 제안합니다.

- 쓰레기 소각 설비의 소각로 내 압력 제어나 보일러 급수 유량 제어 등의 제어를 FBD 프로그램으로 간단하게 실현
- MELSEC iQ-R 시리즈 프로세스 CPU로 이중화 시스템을 구성하여 고신뢰화를 실현
시스템 구성

제어 내용
소각로 내에서는 쓰레기를 완전 연소시켜 다이옥신 등의 유해 물질을 발생시키지 않도록 고온을 유지하면서, 내화재에 손상을 주지 않도록 소각로 내 압력 제어, 공기량 제어, 공기 온도 제어를 하고 있습니다.
또한, 보일러 급수 유량 제어로 배기 가스의 온도 제어를 하고 있습니다.
도입 효과
쓰레기 소각 설비의 소각로 내 압력 제어와 보일러 급수 유량 제어 등의 제어를 GX Works3의 프로세스 제어 FB로 실현하고 있습니다. 또한, 이중화 시스템으로 구성하여 높은 신뢰성을 실현하고 있습니다.